结果:找到"电阻 断线",相关内容1000条
- 求助——谁有电脑诊断卡的原理图
- 谁有电脑诊断卡的原理图能否分享下
- 所属专栏: 开源设计 标签: 诊断卡 电脑诊断卡 发帖人:梁平仁颂 发帖时间:2023-12-26 11:55:00
- 阻抗线如何在PCB文件中标示
- 如题:阻抗线如何在PCB文件中标示
- 所属专栏: PCB设计 标签: 阻抗线,阻值线 发帖人:riverwu 发帖时间:2022-04-25 10:20:00
- 松下推出高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列(免费领取新品)
- 近年来,以汽车领域和工业领域为中心,对元器件如何对应高耐热和高可靠性提出了强烈的要求。松下电器针对这些要求,推出可对应严苛热环境的高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列!为了让大家更好地了解产品,这里特别准备了样品供大家申请,请务必看到最后哦。详细产品视频,点击链接进行观看:https://www.bilibili.com/video/BV18L411W7fQ?share_source=copy_web产品特点①高耐热性:●最高工作温度从155℃提高到175℃●额定工作温度从70℃提高到105℃(直到105℃,仍能100%保证额定性能)②高可靠性:在-55℃/+175℃的热冲击试验中保证10...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电阻 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-06 15:04:00
- 电阻坏了是否可以直接连以及怎么检测
- 电阻坏了可直接连吗? 电阻坏了不能直接连,电阻是降低电压的,直接连会电阻电路不能正常工作,严重的可能会烧毁电路。 图 电阻坏了如何测出来? 相信大家都知道,一个产品由于种种原因,有好的也有坏的,电阻也不例外。因此,懂得检测电阻的好坏是很重要的一个方面。那么您知道如何检测电阻的好坏呢?下面小编为您介绍: 检测电阻好坏的方法: 一、外观检查 查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。 二、万用表检测 1、用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电阻器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-10 14:25:00
- 线绕电阻的应急代换方法
- 线绕电阻是固定电阻的一种。线绕电阻器是用电阻丝绕在绝缘骨架上构成的。电阻丝一般采用具有一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成。绝缘骨架是由陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属等材料制成管形、扁形等各种形状。电阻丝在骨架上根据需要可以绕制一层,也可绕制多层,或采用无感绕法等。绕线电阻主要适用于精密仪表、电讯仪器、电子设备等交直流电路中作分压、降压、分流及负载电阻用。 绕线电阻器的特点 1、电阻丝选用康铜、锰铜、镍铬等合金材料制成,具有很好的稳定性和过负载能力。 2、电阻丝同焊脚引线之间采用压接方式,应用时如负载出现短路现象,可迅速在压接处熔断,保护电路。 3、由于采用工业高频电子陶瓷外壳和矿质材...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 线绕电阻 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-03 11:37:00
- 继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项
- 摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。一、带电负荷校验的作用带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础...
- 所属专栏: 技术交流 标签: plc 断电保护 发帖人:佳途自动化学院 发帖时间:2019-12-07 23:51:00
- LCEDA支持阻抗布线吗?
- 现在设计射频电路,需要阻抗布线。因为LCEDA的库使用起来很方便(实时库存+轻量),可能对于新手很友好,但是一些高级功能可能比较少吧。希望能加入阻抗布线,可以根据嘉立创自己的板参数一键设置,非常方便实用
- 所属专栏: PCB设计 标签: 阻抗布线 发帖人:HexAI 发帖时间:2019-10-11 15:28:00
- 51断电保护中遇到的坑
- 这个坑卡了我好久,真心烦,在网上也没找到解决方法,是写一个关于掉电储存的,我不管怎么写,连续地址写入时总出现问题,只能一位掉电不丢失,最后在地址中间储存一个空格才行,实现多位掉电不丢失。好像是51的bug,有人知道是怎么回事吗
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 断电保护,51, 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-24 19:10:00
- 贴片电阻断线,你们遇到过吗
- 上图是正常的贴片电阻,下图是SMT贴后的电阻.先说明一下,我这里不是说LC的SMT有问题,因为我们后面有二次加工电路板的大家讨论一下这个问题是怎么产生的?这个电路是TPS5430DCDC稳压电路的调压电阻.15K和4.7K,正常稳压出来就是5.11V,可以给单片机用了.我们二次加工完毕后,测试发现有些稳压出来居然是9V!恐怖,后面的电路不知道会不会全烧了,~一开始我还判断是不是5430吹坏了,但是发现不是.最后拆下这几个电阻,用表量一下,发现是开路的.最后拿去显微镜看看情况.发现电阻脱焊,百度发现有些SMT论坛也有这种情况发生,还有就是有可能是我们的焊接工,在焊接附近的直插电容刮坏了电阻,但...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 电阻 断线 发帖人:佛山欧豆豆 发帖时间:2017-06-15 11:27:00
返回